This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:CC3200 Launchpad

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200SDK, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/899167/ccs-cc3200-cc3200-launchpad

器件型号:CC3200
Thread 中讨论的其他部件:CC3100

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想在 CC3200 launchpad 上测试 wlan_AP/wlan_Station 示例、但该推文始终显示:

[一般事件]- ID=[0]发送器=[0]

函数[ConfigureSimpleLinkToDefaultState]中第[506]行出现错误[-3]

以下是我的测试环境:

SDK:CC3200SDK_1.4.0

服务包:CC3100_CC3200_ServicePack_1.0.1.14-2.12.2.8

CCS:9.3.0

我执行 了 http://www.ti.com/lit/ug/swru376e/swru376e.pdf 所示的所有步骤。 但这两个示例导致了相同的错误、请帮助。

BR

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viki:

    您有什么版本的 LaunchPad? CC3200 QFN 芯片上标记了什么器件型号?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果要进行新开发、我强烈建议您查看 CC3220或 CC3235器件、而不是 CC3200。 这些是我们的最新一代器件、提供比第一代器件更多的特性和安全性。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    版本为 REV3.2、器件型号为 XCC3200HZ、我知道它是预量产版本、但它是我拥有的唯一 CC3200 Launchpad。  

    此版本是否有使用 SDK 示例的限制?

    BR、

    维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢提醒、我只想使用此板重现客户出现的问题。  

    BR、

    维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viki:

    是的、预量产芯片存在问题。 与生产器件相比、该器件有许多不同的工作方式。 因此、对预量产器件的支持早已弃用。 支持的最新 SDK (以及特定的 SerivcePack)为 从2015年2月开始的版本1.10。

    您可以在此处找到更多详细信息

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢。 我从实验室"借用"一个生产版本、现在一切都正常。

    BR、

    维基