This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:CC3100 TSLv1.2可用密码

Guru**** 2535570 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/895388/cc3100-cc3100-tslv1-2-available-ciphers

器件型号:CC3100

员工、

我继承了一款使用 CC3100的产品、我们想知道自我们开始使用以来是否还有更多的 TLS v1.2 Ciphers。

在我们的头文件中、我们有以下内容:

#define SL_SEC_MASK_SSL_RSA_ITH_RC4_128_SHA              (1 << 0)
#define SL_SEC_MASK_SSL_RSA_ITH_RC4_128_MD5              (1 << 1)
#define SL_SEC_MASK_TLS_RSA_ITH_AES_256_CBC_SHA          (1 << 2)
#define SL_SEC_MASK_TLS_DHE_RSA_ITH_AES_256_CBC_SHA      (1 << 3)
#define SL_SEC_MASK_TLS_ECDHE_RSA_ITH_AES_256_CBC_SHA    (1 << 4)
#define SL_SEC_MASK_TLS_ECDHE_RSA_ITH_RC4_128_SHA        (1 << 5)
#define SL_SEC_MASK_TLS_RSA_ITH_AES_128_CBC_SHA256             (1 << 6)
#define SL_SEC_MASK_TLS_RSA_ITH_AES_256_CBC_SHA256             (1 << 7)
#define SL_SEC_MASK_TLS_ECDHE_RSA_WIT_AES_128_CBC_SHA256       (1 << 8)
#define SL_SEC_MASK_TLS_ECDHE_ECDSA_ABLE_AES_128_CBC_SHA256     (1 << 9)

是否还有其他可用资源?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是受支持的密码套件(适用于 CC3100)。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是 CC3100唯一可用的密码套件。

    此致

    Akhi G