请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3235S 您好、先生、
cc3235S 具有用于应用微处理器的256KB SRAM。
我想知道、您是否有关于网络处理器的片上 SRAM 的信息?
(我知道我不能使用该 SRAM、但我对 TLS 连接需要多少内存感兴趣)
请在第72页中找到下图2-7。
http://www.ti.com/lit/ug/swru543/swru543.pdf
图2-7. CC32xx 中的电源管理架构 SO
有两个 M3处理器可以访问网络的独立 RAM。
您能告诉我 RAM 大小吗?
谢谢你
Regasrds、