请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、
您好!
我正在尝试在 AWS 演示项目中采用网页设置。
我已选择起始角色作为"接入点"、并在 Uniflash 中选中了"启用 ROM 页面"。 但是、日志仍显示设备以站点模式启动。 请提供帮助、谢谢。
启用 ROM 网页后、我将 PROVISIONING_CC3220SF_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS 项目合并到 ASW 演示项目中。 这是在 AWS 演示项目中采用网页设置的正确方法吗? 如有任何问题、请更正。 谢谢。
日志:
0 1000 [TMR Svc]创建了简单链路任务
设备在站点模式下启动
1 1404 [TMR 服务]写入证书...
2 2405 [TMR 服务]设备凭据配置成功。
3 2416 [TMR 服务]写入证书...
4 2511 [TMR 服务]正在运行演示