This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:无法在 AWS 演示项目中启用 ROM 网页

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/898082/cc3220sf-can-not-enable-rom-web-page-in-aws-demo-project

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

 我正在尝试在 AWS 演示项目中采用网页设置。  

 我已选择起始角色作为"接入点"、并在 Uniflash 中选中了"启用 ROM 页面"。 但是、日志仍显示设备以站点模式启动。 请提供帮助、谢谢。

 启用 ROM 网页后、我将 PROVISIONING_CC3220SF_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS 项目合并到 ASW 演示项目中。 这是在 AWS 演示项目中采用网页设置的正确方法吗? 如有任何问题、请更正。 谢谢。

日志:

0 1000 [TMR Svc]创建了简单链路任务
设备在站点模式下启动
1 1404 [TMR 服务]写入证书...
2 2405 [TMR 服务]设备凭据配置成功。
3 2416 [TMR 服务]写入证书...
4 2511 [TMR 服务]正在运行演示

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    UniFlash ImageCreator 仅在引导时刷写 CC3220的设置。 应用程序执行后、可以覆盖它。 为了连接到 AP、所有 AWS 示例都将角色更改为站点模式。 您必须重新编写应用程序以避免这种情况。

    此致、

    Sarah