This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:预调节1.85V 电压范围

Guru**** 2561860 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/897955/cc3220sf-pre-regulated-1-85v-voltage-range

器件型号:CC3220SF

您好、E2E、

美好的一天!

当 CC3220SF 配置为预调节1.85V 模式时、可使用的电压范围是多少? 数据表建议将 VBAT 保持在1.85V 以上。 但是、这没有最小值和最大值。

提前感谢您的支持。

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    1.85V 预稳压电压模式是绕过片上稳压器的器件工作模式。 在此模式下为器件供电的要求更严格、因此不一定有范围、因此请注意数据表中的注释:

    • 负载电流容量≥900mA  
    • µs 和负载调节、纹波<2%、步进电流为500mA、负载阶跃稳定时间小于4 μ s

    请注意、通常不建议使用预稳压模式、因为电源的限制相当严格、并且会导致输出功率和 Rx 灵敏度稍微降低。

     但是、如果您确实决定使用此模式、请注意 、如果您选择使用此模式、您的电压应更类似于1.89V。 引用的1.85V 是最小工作电压、因此当考虑+/-40mV 的纹波时、标称电压应为1.89V


    谢谢、

    Alexis