This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:严重无线电波环境下的严重错误

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/898430/cc3120mod-critical-error-under-severe-radio-wave-environment

器件型号:CC3120MOD

你(们)好

 

客户想要了解严重无线电波环境下的情况、这意味 着以下情况

1)识别到20个接入点(sl_WlanGetNetworkList()计数20)

2) 2)接入点的连接 RSSI 为每周和

3) 3)同一 CH 中存在其他接入点、但 RSSI 比连接的接入点强

4) 4)连接条件是否在连接的边缘

 

在这种环境下、问题包括:

关于编程人员指南中5个致命错误的函数、第2.13节错误、" sl_device_event_fated_driver_abort"仅描述了如下所示的"器件复位"★

 

sl_device_event_fature_device_abort  执行器件重新启动(调用 sl_Stop、后跟 sl_Start)。

sl_device_event_fated_driver_abort  执行器件复位。 ★μ A

sl_device_event_fature_no_CMD_ACK    执行器件重启(调用 sl_Stop、后跟 sl_Start)。

sl_device_event_fature_sync_loss      执行器件重启(依次调用 sl_Stop 和 sl_Start)。

SL_DEVICE_EVENT_FSAFY_CMD_TIMEOUT    执行器件重启(调用 sl_Stop、后跟 sl_Start)。

 

在这种情况下、"复位"是否意味着" sl_Stop (0);+ sl_Start (NULL、NULL、NULL);"、它有何不同?

(除了此说明外、这是否还需要"nReset"和/或断电命令?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纽约州

    完全正确。 它应该与调用 sl_Stop (0)相同、0作为超时。

    需要注意的一点是、如果是驱动程序中止、则主机 MCU 上的主机驱动程序可能会以某种方式损坏。 如果发生这种情况,那么,如果 sl_Stop()-> sl_Start()无法解决问题,您也很可能希望对主机 MCU 进行复位。

    BR、

    Vince