This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:存在辅助 DNS 时的 DNS 寻址

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/897562/cc3120mod-dns-addressing-when-there-is-a-secondary-dns

器件型号:CC3120MOD

你(们)好

我想向您询问 DNS 寻址驱动程序在有辅助 DNS 时的行为。

在程序员指南第90页、

Time.MaxResponseTime = 2000;

time.NumOfRetries = 30;

sl_NetAppDnsGetHostByName()

 此设置是否正确? 如果这是正确的、即使设置了辅助 DNS、当主 DNS 脱机时、它等待1秒(直到失败30次)、我们希望设置小于示例= 30的值;这不是问题吗?

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以更改设置。 这只是一个示例。

    如果您担心特定用例、可以减少重试次数或最大超时。

    将超时减少太多可能导致 DNS 查询失败(尤其是在嘈杂的环境中)。  

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、  

    非常感谢、客户检查了  

    Time.MaxResponseTime = 2000;

    time.NumOfRetries = 3;

    在这种情况下、不会确认任何问题。

    此致、NY