This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:TI 参考设计 TIDC-01002、CC3220SF LaunchPad 的网关示例项目、缺少头文件

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/896918/cc3220sf-launchxl-ti-ref-design-tidc-01002-gateway-example-project-for-the-cc3220sf-launchpad-missing-header-files

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

我在 Linux Mint 19.2上使用 CCS 9.2

上述参考设计的存储库包含一个示例项目 15_4_Stack_Gtway_IBM_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs

当我尝试编译工程时、我缺少以下头文件:

TI/DRIVERS/I2S/I2SCC32XXDMA.h
ti/drivers/net/fi/bsd/sys/socket.h    
TI/DRIVERS/SDSPI.h
wolfssl/ssl.h

我在 simplelink 文件夹 simplelink_cc32xx_sdk_3_30_01_02中搜索了这些文件 、但未找到。

此致

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    TI 参考设计软件是为旧版本的 CC32xx SDK 1.50而创建的、如设计指南中所示。 它尚未使用最新版本进行测试。

    要与 CC32xx SDK 3.30配合使用、请检查 source/ti/drivers 中的文件夹以获取更新的头文件名、如 I2SCC32XX.h SDSPI 不再受支持、因此您可以将其删除。 CC32xx SDK 现在默认支持 NetSock 层、这是对主机驱动程序中 BSD 层的更改。 您必须使用 source/ti/drivers/net/wifi/sl_socket.h 或 source/ti/net/BSD。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sarah

    感谢提示、确实需要进行许多更改、我能够编译项目、但我仍然遇到大量链接错误。

    我想我将从当前 CC3220 SDK 中的示例项目开始、并尝试将协处理器功能迁移到此项目中。

    写了一个小备忘录

    当然、如果 TI 能够将网关子项目集成到 SDK 中(与传感器和收集器组件一样)、我会很高兴。

    这将是对 TI 15.4-Stack Linux SDK 的良好补充。

    此致

    Peter