This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:通过 API 扫描接入点时的数据包丢失

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/897544/cc3120mod-packet-loss-when-scanning-access-point-by-api

器件型号:CC3120MOD

你(们)好

当 API 以恒定间隔扫描接入点时、我们每次都看到 UDP 封包丢失1秒。

间隔= 20;

sl_WlanPolicySet (sl_WLAN_policy_scan、sl_WLAN_SCAN_policy (1、1)、(_u8*)&interval、sizeof (interval));


我们假设在接入点扫描期间发生了此问题、我 的理解是否正确? 另外 、请告诉我避免 丢包的方法。

 

作为附加信息、   当器件 识别30个接入点时会发生这种情况。  接入点数量 导致 了此问题?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NY、

    您如何量化错过的数据包? 您在接收端是否有要检查的序列号? 首先、确保您丢失了数据包、而不仅仅是使数据包延迟。

    BR、

    Vince