Thread 中讨论的其他器件: CC3200、 CC3100
您好!
我的芯片:CC3100MOD
驱动程序: 1.0.1.11
固件: CC3100_CC3200_ServicePack_1.0.1.11-2.10.0.0
正如我在大多数情况下看到的、如果我尝试发送不正确的密码、则会收到错误<-109>。 在我的案例中、我在工作过程中突然收到了该错误。
您能否解释一下、为什么会发生这种情况、如果 CC3100在工作过程中发送这种类型的错误、该怎么办?
此致、
Leon。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的芯片:CC3100MOD
驱动程序: 1.0.1.11
固件: CC3100_CC3200_ServicePack_1.0.1.11-2.10.0.0
正如我在大多数情况下看到的、如果我尝试发送不正确的密码、则会收到错误<-109>。 在我的案例中、我在工作过程中突然收到了该错误。
您能否解释一下、为什么会发生这种情况、如果 CC3100在工作过程中发送这种类型的错误、该怎么办?
此致、
Leon。
您好、Jan、
我的配置: sl_WlanPolicySet (sl_policy_connection、sl_connection_policy (1、1、0、0)、0、0); //快速和自动连接。
"该事件表示在连接尝试期间出错、可能是由于信号强度所致。 这是否是客户站点的漫游网络? 系统是否同时使用快速和自动连接功能?"
1.在另一个站点中配置的系统,我不知道路由器是否在漫游网络中配置。
2.根据 信号强度:CC3100连接 到 Technicolor TG789VAC、光纤为1000/200、距他放置2米。 但 RSSI 不稳定、在-31到-61dBm 之间变化。
Leon。