This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:错误-109

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3200, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/894922/cc3100mod-error--109

器件型号:CC3100MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3200CC3100

您好!

我的芯片:CC3100MOD

驱动程序: 1.0.1.11

固件: CC3100_CC3200_ServicePack_1.0.1.11-2.10.0.0

正如我在大多数情况下看到的、如果我尝试发送不正确的密码、则会收到错误<-109>。 在我的案例中、我在工作过程中突然收到了该错误。  

您能否解释一下、为什么会发生这种情况、如果 CC3100在工作过程中发送这种类型的错误、该怎么办?

此致、

Leon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    此处介绍了错误(-109) SL_General_ERROR_CON_Mgmt_status_disconnect_During_connect

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我的配置: sl_WlanPolicySet (sl_policy_connection、sl_connection_policy (1、1、0、0)、0、0); //快速和自动连接。

    "该事件表示在连接尝试期间出错、可能是由于信号强度所致。 这是否是客户站点的漫游网络? 系统是否同时使用快速和自动连接功能?"

    1.在另一个站点中配置的系统,我不知道路由器是否在漫游网络中配置。

    2.根据 信号强度:CC3100连接 到 Technicolor TG789VAC、光纤为1000/200、距他放置2米。 但 RSSI 不稳定、在-31到-61dBm 之间变化。

    Leon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    如果您遇到多种 AP 类型的问题、则可能是您的射频设计出现问题。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    多种 AP 类型是什么意思?

    Leon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    我是指不同类型、不同品牌。

    如果您对所有 AP 类型都有类似的问题、则可能是您的设计出现了明显问题。 如果您遇到某个特定 AP 类型的问题、可能会引发一些主要的互操作性问题。 最好测试与 CC3100 BoosterPack 等硬件的连接。 因为我们知道该硬件工作正常。 您可以将行为与自己的硬件进行比较。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    您的问题之一是"系统是否同时使用快速和自动连接功能?" -我的系统使用这两种方法。  

    此配置是否会导致任何不可预测的行为?

    Leon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    我不这么认为。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    其他问题:

    我建立与路由器的连接:TP_LINK Archer C7、

    我每隔几分钟就会体验到:从 AP 断开连接并立即连接。 断开原因代码:6 (sl_class_2_frame_received_from _nonauthenticated)

    这是什么意思?

    Leon。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    这通常意味着未经身份验证的客户端在被允许(经过身份验证)之前尝试传递数据。 您在 此处查找的其他信息

    BTW... 路由器 TP 链路 Archer C7 AC1750的工厂固件非常糟糕。 但它是上载 OpenWRT 的理想选择、因为它在该路由器上运行良好。 OpenWRT 允许您通过 iw 命令获取详细的网络统计信息。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您提供这些信息。

    顺便说一下,如果我建立了任何连接或 ping,CC3100MOD 将停止从 TP_LINK Archer C7断开并重新连接,并且与 AP 的连接保持稳定。

    此致、

    Leon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    路由器及其在 Wifi 省电模式下工作的能力似乎存在问题。 如果要测试此假设、可以在 CC31xx 器件内设置始终开启电源策略。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    谢谢、

    我将对其进行测试。

    此致、

    Leon。