This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:证书验证:支持的扩展列表以及未知关键扩展的行为

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/895101/cc3220sf-certificate-verification-list-of-supported-extensions-and-behavior-for-unknown-critical-extensions

器件型号:CC3220SF

您好!

NWP 上是否有支持的证书验证扩展名列表?

我正在尝试调试 AWS Greengrass 的连接问题、我认为我将其钉在证书中的"扩展密钥使用"扩展是至关重要的、这会产生影响。 NWP 是否支持此扩展?

如果不是,当出现这种延伸时,如果它是一种皮质性的,会出现什么行为?

最棒的
Fatih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatih、

    基本上 NWP 支持此扩展。

    证书中定义的 OID (密钥用法)是什么?

    您是否提到了从 AWS 获得的客户端证书?

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OID 为2.5.29.37。

    我指的是服务器在尝试连接时提供的证书。 我运行的确切命令如下所示:

    OpenSSL s_client -connect Greengra_IP:8883 -CAfile group.cert.pem | openssl x509 -noout -text

    group.cert.pem 是从 AWS 命令行工具的组证书中获取的。

    最棒的
    Fatih

    上述命令的完整输出:

    dept=1 C = US、O = Amazon.com Inc.、OU = Amazon Web Services、ST = Washington、L = Seattle、CN = 603495292017:80466a74-ef8e-46cd-A108-46f5c40f37c4
    验证返回:1
    DEPT=0 C =美国、ST =华盛顿、L =西雅图、O = Amazon.com Inc.、OU = Amazon Web Services、CN =****** 核心(_Core)
    验证返回:1
    140054578241984:错误:14094412:SSL 例程:SSL3_READ_Bytes:SSLv3警报错误证书:../ssl/record/rec_layer_s3.c:1528:SSL 警报编号42
    证书:
       数据:
           版本:3 (0x2)
           序列号:
               04:84:3c:1b:16:21:9c:D5:19:08:06:5b:64:9f:4a:cc:04:1a:B1:D3
           签名算法:sha256WithRSAEncryption
           发行人:C = US、O = Amazon.com Inc.、OU = Amazon Web Services、ST = Washington、L = Seattle、CN = 603495292017:80466a74-ef8e-46cd-A108-46f5c40f37c4
           有效性
               之前不是 :2020年4月6日22:25:23 GMT
               不在2020年4月13日22:25:23日之后 GMT
           主题:C =美国、ST =华盛顿、L =西雅图、O = Amazon.com Inc.、OU = Amazon Web Services、CN =****** 核心(_Core)
           主题公共密钥信息:
               公钥算法:rsaEncryption
                   RSA 公钥:(2048位)
                   模量:
                       00:d0:6F:45:C6:A6:79:B6:1b:E6:ee:A6:25:24:49:
                       26:B6:dc:3c:6c:17:A9:d6:D3:A8:11:AB:AD:46:13:
                       4B:C7:2b:63:1e:15:df:ca:4b:ce:04:11:9b:73:4a:
                       8e:6F:aa:35:83:4a:58:6B:F7:81:B3:7e:99:7b:2c:
                       39:D4:28:e0:2c:6B:08:74:df:32:f3:66:9e:A7:a0:
                       35:B3:CF:b0:30:B2:EB:D8:df:67:C8:bc:da:43:1e:
                       7D:3E:43:FE:1a:5c:C6:da:e0:1D:58:79:E4:B2:03:
                       1F:d6:23:61:3a:5a:f0:C8:F8:52:b4:A4:31:AC:9a:
                       0E:91:59:ed:3a:F4:cc:EB:E7:D8:5c:37:9c:AC:2a:
                       76:82:d0:00:52:34:F7:11:60:46:C8:C2:13:9b:56:
                       C9:E7:bf:5c:3a:34:A2:35:D8:4b:3D:13:F1:A2:75:
                       C6:77:37:7c:03:7b:ef:17:C6:25:70:08:88:e0:8b:
                       91:0d:5F:2b:35:26:F4:A1:85:12:06:fc:63:C5:bb:
                       5e:84:aa:43:E2:F4:ee:34:7a:C4:E5:C6:94:d6:C8:
                       34:06:a0:07:8a:ce:49:3c:b0:72:bb:1e:1e:40:A8:
                       03:D3:0b:fb:b6:f1:3D:E3:d2:f0:dd:40:8e:af:5b:
                       69:19:71:F4:37:C3:ca:87:0d:0d:ad:7d:D3:ca:99:
                       AF:E1
                   指数:65537 (0x10001)
           X509v3扩展:
               X509v3授权密钥标识符:
                   密钥 ID:EE:10:C0:B7:2A:19:6E:DC:49:22:AE:D8:61:F9:6C:27:9D:97:3A:27
                   dirname:/C=US/O=Amazon.com inc/OU=Amazon Web Services/ST=Washington/L=Seattle/CN=603495292017:80466a74-ef8e-46cd-A108-46f5c40f37c4
                   串行:73:02:DE:1F:94:38:64:00:6F:7F:19:82:28:32:37:8B:A5:F4:C4:A9

               X509v3基本约束:关键
                   CA:false
               X509v3使用者密钥标识符:
                   88:A6:D4:3F:88:99:C2:5C:A1:98:F8:15:D3:2A:7A:49:7C:18:98:35
               X509v3扩展密钥使用:严重
                   TLS Web Server 身份验证
               X509v3使用者替代名称:
                   IP 地址:*********
       签名算法:sha256WithRSAEncryption
            1b:CB:59:e0:A5:07:f3:86:36:47:A6:91:40:62:D9:9c:A5:B1:
            e9:61:ba:4e:bc:B5:f9:12:7e:c3:55:a7:72:fa:fa:7d:88:5b:
            5B:31:44:75:C4:A5:1e:60:74:41:1f:53:6a:dc:1e:67:43:7c:
            E2:87:B2:ff:dd:5a:82:80:f3:31:F4:43:AC:90:C3:56:1D:ce:
            D6:19:E1:55:63:D7:CB:4D:3a:17:f3:61:0d:13:E2:E1:0f:60:
            D9:e0:62:AB:D3:05:4c:dc:7f:ee:92:B3:08:85:03:A1:80:E7:
            99:ae:21:9b:E4:bc:74:D9:ff:17:b9:06:01:83:b1:62:82:ca:
            D1:09:54:2a:B2:A2:4e:70:0f:91:27:29:95:1D:B1:39:6B:59:
            B0:92:84:E1:8c:9a:be:40:67:2f:99:03:7a:65:34:de:f2:30:
            0C:34:aa:1D:70:82:F5:8f:39:79:96:ff:bb:c0:94:17:F4:fc:
            20:C9:23:30:8b:C6:59:F4:34:2f:FD:D1:7a:B7:08:9a:fc:0A:
            D5:BA:BA:b0:3b:37:b9:38:C2:7a:39:2f:af:46:3E:E9:9c:16:
            4D:E1:B2:93:FD:A2:54:1a:26:09:E4:2a:A7:A6:75:CF:7e:AC:
            73:F8:54:1D:92:b9:54:bb:67:A1:7c:2e:FD:BA:F4:5c:08:0e:
            D1:2e:f3:2c


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果扩展名不是问题、如何处理一个调试证书问题(在 NWP 端发生)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以提供问题的 NWP 日志(请参阅 http://www.ti.com/lit/ug/swru455j/swru455j.pdf 中的第20.1章)。

    您在应用程序中获得了什么错误代码?

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为应用程序中的错误代码是(-688)。

    我将日志转储到了一个文件中。 我尝试在此处附加它、但不确定它是否正确、因此我将其上载到了此处: send.firefox.com/.../

    希望它对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您收到的错误表示您用于连接服务器的根 CA 证书不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用 PC 上的相同证书通过使用 s蚊 连接到同一台服务器。 是否有任何迹象表明其不正确的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatih、

    有关  如何查找正确证书的说明、请参阅 www.ti.com/.../swpu332a.pdf 的第2.5.1章。

    BR、

    Kobi