This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:UniFlash 项目会使特定语言字符出现问题

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/897151/launchcc3235mod-uniflash-project-creating-problem-with-language-specific-characters

器件型号:LAUNCHCC3235MOD
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!  

每次启动新项目时、UniFlash 都会返回错误:

错误(111)保存项目:未处理异常:'ASCII'编解码器无法在位置8中解码字节 b3:序数不在范围(128)

https://prnt.sc/rzmomk

我不能手动输入高于0x7F 的任何字符。 有问题的字符 b3保留在我的名字中,并且也用于我的计算机名和帐户名中。 我更改了计算机的名称-无影响。 我也更改了我的帐户名称、但它不起作用。 Windows 可能只会将别名添加到现有帐户名称。  用户文件夹中的文件名保持不变。 我在散射计算机上进行了测试、登录时没有任何高于0x7F 的字符、结果成功。

结论:帐户名称中具有偶数字符的用户不能使用 UniFlash 软件。 这就是歧视;)

BR

Slawek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Slawek、

    感谢您的反馈。 我会将其作为错误提交给我们的研发团队。

    BR、

    Vince