This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:我看到过奇怪的数据包 UDP

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/896708/ccs-cc3220sf-launchxl-i-have-seen-strange-packet-udp

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 支持者:

我使用4块板 CC3220sf 来记录数据。

但我看到了奇怪的 UDP 封包。

我不知道这是什么。

我可以处理它吗?  

谢谢、致以最诚挚的问候。

VU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vu,

    这是 mDNS 数据包。 请参阅 swru455中的第10章

    BTW... 您应该使用比10年前的 Microsoft Network Monitor 3.4稍少一些过时的网络监听器。 例如 Wireshark。 它将为您提供有关现代协议的更好信息。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jan

    在我的代码中具有:  

    /*取消注册 mDNS 服务*/
    RetVal = sl_NetAppMDNSUnRegisterService (0、0、0);
    if (RetVal < 0)
    {
    /*句柄错误*/
    UART_PRINT ("sl_NetAppMDNSUnRegisterService 失败-%d\n"RetVal);
    return (NULL);
    } 

    为什么仍然发送这些数据包?

    VU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vu,

    如果要禁用 mDNS NetApp,则应使用sl_NetAppStop() API。 我不确定在禁用 NetApp 后是否不需要 NWP 重新启动。

    要了解 mDNS 数据包的结构、请使用 Wireshark。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的!

    感谢您的信息!

    VU。