This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:请求查看我的客户的电路和#39;s 电路(CC3220SF)

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/896312/cc3220sf-request-for-review-my-customer-s-circuits-cc3220sf

器件型号:CC3220SF

你(们)好。

我的客户是通过参考 cc3220sf launchpad 设计电路的。

我附加了电路文件。

请查看。

最恰当的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将请求转发给硬件团队。 他们将尽快进行审核并返回。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    请告诉您的客户使用以下页面进行后续的硬件设计审查:  

    请参阅说明下的注释。  

    本页面专门针对 CC3xxx 器件、但我们还将在不久的将来推出2.4GHz、低于1GHz、WiLink 和双模 BT 的页面。

    BR、