This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:cc3220sf 能否支持通道绑定?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3235MODSF, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/894778/cc3220sf-can-cc3220sf-support-channel-bonding

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件: CC3235MODSFCC3235SFWL1837

你(们)好。

CC3220SF 能否支持通道绑定?

如果不是、

使用两个相邻频带?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    CC3220SF 不支持此功能。

    CC3220SF 支持2.4G 频带上的单个20Mhz 通道。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kobi、

    您能否推荐与该通道绑定的 WiFi 设备?
    客户公司测试项目中的40MHz 带宽测试项目是必需的。

    CC3235SF、CC3235MODSF 是否支持40MHz 带宽?

    对此,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有 WL1807或 WL1837支持40MHz 带宽(在5GHz 频段上)。

    请参阅 http://www.ti.com/product/WL1837MOD。

    BR、

    Kobi