This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:安全应用手册

Guru**** 2945190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/895104/cc3100mod-security-app-notes

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: CC3100

我们在几种现在需要安全性的产品上使用 CC3100MOD;通过查看,我们发现 CC3100MOD 的堆栈包括一些安全功能, 但我的团队没有找到足够的详细信息(我们已经看到了两个套接字限制、我们可以使用它)、因此我想知道您是否在 CC3100MOD 上有任何有关安全 HTTPS 网络功能的指针、ap 注释或示例。  谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 http://www.ti.com/lit/ug/swru368b/swru368b.pdf (请参阅第9.2章)。

    您可以找到几个使用安全套接字(例如 SSL)的示例。

    http_client 使用不安全的套接字、但您可以参考 HTTP 客户端库(netapps/http/client/httpcli.h)以了解如何添加安全性。

    BR、

    Kobi


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、他们已经看到用户指南、下面是我的软件团队的反馈:

    • 第9.2.3节提供了使用安全套接字的示例、但不确定所有这些功能的作用、 例如、如果 SL_SetSockOpt 配置为安全套接字、但不知道这是否为 https、则其示例中的 SL_Connect 似乎会做一些神奇的事情、因为示例代码只打开套接字就不会执行任何操作。
    • 将查看提到的库代码、并尝试了解实际发生的情况。

    我们要尝试回答的一个重要问题是 、此部件是否支持 HTTPS >= TLS 1.2?  如果是、这只是我们让软件正常工作的问题、否则我们需要硬件运转来实现这一目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC3100支持 TLS1.2。

    HTTPCLI 库在连接到服务器时使用了安全袜子选项。

    BR、

    Kobi