This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP0084:IBM-前端

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/894420/tidep0084-ibm-frontend

器件型号:TIDEP0084

我一直在尝试使用 IBM-前端 软件包在 IBM 云上可视化网关数据。 我按照 SWRU533 在云铸造上设置应用。 我必须将 package.json 中的节点版本更改为13.9.0才能完成应用程序安装。 应用程序启动、但在步骤7.4.2中单击路由 URL 时出现以下错误:

"

此页面包含以下错误:

第1行第1列出错:文档为空

下面是页面直到第一个错误的呈现。

"

感谢帮助解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您迁移到 http://www.ti.com/tool/TI-15.4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK

    这是我们最新的平台、我们正在为其提供支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Linux 网关示例中找不到任何提到 IBM 云支持的地方。 IBM 前端解决方案是否有可用更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该演示位于节点 js 中、能够按照 IBM 前端之前所做的操作添加 IBM 层非常容易。

    您可以开始查看它并使用本地仪表板、然后开始在 gateway.js 内添加 IBM 层