This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:路由器丢失 MDNS

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/893654/cc3120mod-router-losing-mdns

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件: CC3120

我们的产品使用 CC3120MOD、通过消费者的家庭 Wi-Fi 网络将我们的消费者连接到移动应用。  我们的一位开发人员在使用 IOS 移动应用程序时、其路由器上的 MDNS 消失了。  我们还有许多其他安装没有发生这种情况。  路由器为 NETGEAR AC1000双频段型号:R6080。  测试 CC3120MOD 时、我们所做的一件事是在 MDNS 使用 AC1000消失时切换到另一台路由器、而备用路由器显示 MDNS 工作正常。  此测试让我们相信路由器是问题所在。  您是否对如何进一步诊断此问题有任何建议?  我们将使用 MDNS 的 CC3120MOD 默认设置。  我们应该尝试更改计时吗?

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您是否看到来自 CC3120的任何异步事件? 这些应位于 SimpleLinkNetAppEventHandler 中。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    不、我们不会。 我们的诊断没有显示出任何问题。  我们仍然可以使用 IP 地址通过路由器与之通信。  似乎此路由器停止接收或中继了 MND。  这种情况通常不会持续数小时。  是否有我们应该查找的特定事件?  我们根据 TI 提供的示例介绍了常见的示例。

    谢谢、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    许多路由器的设置菜单中都有一个系统日志。 是否有任何迹象表明存在问题? 否则、您可能需要执行监听器捕获以确定此接入点的行为。

    您也可以尝试获取 NWP 日志 、但如果您没有看到任何异步事件(甚至只是输入 SimpleLinkNetAppEventHandler)、则 CC3120可能无法捕获事件。

    此致、

    Sarah