This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC31XXEMUBOOST:CC31XXEMUBOOST + BOOSTXL-CC3135的驱动程序

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC3135, CC31XXEMUBOOST, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/894715/cc31xxemuboost-driver-for-cc31xxemuboost-boostxl-cc3135

器件型号:CC31XXEMUBOOST
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-CC3135UNIFLASH

我有 一个 CC31XXEMUBOOST、随附了 Windows 可以识别的 BOOSTXL-CC3135、但未找到相应的驱动程序。

我将位置指定为 TI 文件夹、但它说这些子文件夹中没有驱动程序。

http://www.ti.com/lit/ug/swau106/swau106.pdf 第3.1.3节指出、驱动程序应位于 [Install-Path]\CC3135-SDK\tools\cc31xx_board_drivers\中、但这不存在。 您能告诉我驱动程序在哪里、或者我需要下载什么才能使其正常工作吗?   没有从 CC3135 网页链接 CC3135-SDK -而是链接到 \simplelink_sdk_wi_plugin_2_40_00_22和相关服务包、所有窗口显示不包含我需要的驱动程序。

谢谢、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您尝试在 PC 端使用哪种工具?

    Uniflash (和 CCS)应包含驱动程序。

    如果您安装 Uniflash、应该可以。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    感谢你的帮助。

    我  同时安装了 Uniflash 5.3.0.2629和3.4.1.00012。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uniflash/ImageCreator 无法连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不连接、窗口坚持没有驱动程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能提供屏幕截图吗?