This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:使用 CC3220SF 进行基本图像处理

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/894157/cc3220sf-basic-image-processing-with-cc3220sf

器件型号:CC3220SF

是否可以将捕获的两个图像与 CC3220进行比较。 我只想使用 CC3220执行一些基本级别的图像处理操作? 比如调整对比度、饱和度、RGB 到灰度转换等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是可能的。 但您需要自行查找用于此目的的库(代码)。 TI 不提供 CC3220 SDK 中的此类库。 还有一个限制。 CC3220二极管不包含 FPU 单元、因此、您可以在浮点数学运算中实现较低的性能。

    1月