This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:用于安全引导的 CC3220sf 代码签名证书和用于安全套接字的 TLS 证书

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, TIDC-01005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/893790/cc3220sf-cc3220sf-code-signing-certificates-for-safe-boot-and-tls-certificates-for-secure-socket

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件: TIDC-01005

您好!

我们正在为基于物联网的项目之一开发 cc3220sf。我正在将我的应用构建在 WiFi 门锁参考设计 TIDC-01005上。

我们需要安全启动 cc3220sf 器件。 我们计划从 DigiCert 购买具有 SHA-1签名类型的代码签名证书。

它是用于 cc3220sf 的正确证书吗?

注:已在相关员额中讨论过这一问题以供参考

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/878184#pi320995=2

 

2.我们需要使用 Mobile 配置 AP,这需要 HTTPS 服务器。 这是否还需要 TLS/SSL 证书?

此致

Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanath、

    是的、您需要使用具有 SHA1签名的代码签名证书来与 CC3220配合使用。

    对于 HTTPS 使用、您是使用自己的应用程序进行配置、还是希望用户直接使用其手机浏览器? 如果您正在制作自己的 AP 配置应用、则可以使用自行签名的证书、指示您的应用信任这些证书。 当然、您还可以购买 TLS 证书、这些证书将与移动设备的根 CA 目录一起开箱即可使用。

    如果您需要进一步澄清或有进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael,

    非常感谢您的回复。我们将继续 使用 SHA1签名证书。

    是的、我们计划基于 TI 的 wifi Starter Pro 应用程序构建我们自己的 AP 配置应用程序。

    此致、

    Sanath Rai