This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:有关#39的查询;WL18MODGB 文档#39;

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/893504/wl1835mod-inquiry-about-wl18modgb-document

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831MOD

大家好、

我们的客户正在考虑使用 WL1831MOD 开发他们的系统,因此,我收到了有关“WL18MODGB (测试等级31:WL1831MODGBMOC) EC DOC (https://www.ti.com/lit/ml/swrq047/swrq047.pdf)”)”的询问

如您所知、本文档介绍了天线列表。 客户希望确认是否所有天线都经过认证。

请您的专家就此提供建议/意见吗?

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、列出的任何天线都可以与我们的认证一起使用。  此外、您需要3个要求、不一定是我们认证上列出的天线之一(适用于美国/加拿大和欧洲)。 注意对于日本、您必须在证书上列出确切的天线 PN。) 如果需要、我们可以提供帮助。

    • 天线的最大 dBi 必须小于我们当前认证中列出的频率
    • 它必须是我们认证上列出的类型之一。
    • 带外性能需要与我们的申报“相似”。 这是一个灰色区域、我们通常建议您与测试机构讨论这一点。 由于您仍然需要满足产品级别的辐射和杂散要求,因此如果您通过了此要求,则您将满足“相似”要求。 如果您使用我们的一个认证天线、那么您一定会喜欢它!

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    感谢您的澄清和善意建议。 我们与客户分享了您的意见。

    此致、

    宫崎