This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:UniFlash 和 Gang 映像文件

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/893593/launchcc3220modasf-uniflash-and-gang-image-files

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、

是否可以使用 UinFlash 或 dlite 烧录 Gang 映像文件?

如果是、有人知道所需的命令行吗?

Gang 映像文件由 UniFlash 创建。

我使用 UniFlash 5.3.1。

此致、
罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    请参阅 此处的第7章

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、
     
    我知道这份文档、谢谢。
    我希望刷写已创建的 bin 文件。 不引用映像的各个文件。 但我找不到适合这样做的命令。
     
    像 dslite——mcu…
     
    我只找到了使用 SLI-images 的命令。 这就是我问的原因。
     
    此致、
    罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    我认为这是不可能的。 如果您有二进制文件、则可以使用它们通过第三方闪存器对 SPI 闪存进行直接编程。 如果您有*。ucf 文件、则可以通过嵌入式编程(Python 脚本、Uniflash 等)对其进行编程。 Uniflash 也需要*。sli 文件。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    非常感谢。

    我现在也是这样。

    如果世界上有人知道如何使用 UniFlash 或 dlite 刷写 bin 映像、请告诉我。 ;)

    此致、
    罗马