This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:ETSI EN 300 328 V2.2.2的新版本

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/907047/wl1835mod-new-version-of-etsi-en-300-328-v2-2-2

器件型号:WL1835MOD

您好、TI 专家

用于2.4GHz 无线电设备的欧洲统一标准 EN 300 328 V2.2.2的新版本包含比当前版本 V2.1.1更严格的 RX 阻断要求。

根据无线电设备指令、自2021年8月6日起、只有 V2.2.2对欧洲 CE 标志有效。 我的理解是、从该日期起、 所有离开工厂(或进口到欧洲)且具有 WLAN 或蓝牙功能的产品都必须符合新版本。

当前的 WiLink 器件是否能够满足更严格的阻断要求? 或者 TI 是否会发布更新的器件?

如果需要新硬件、何时提供样片?  

此致

Kasper

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 将发布新版本的 PHY FW、以满足新的 EU 规范。  正在对其进行处理和测试、尽管我没有时间进行确认、但它可能是3-4年第3季度。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为对这一帖子的更新,结果表明,不需要对 FW 进行任何更改即可通过新的欧盟标准。

    谢谢、

    特拉维斯