主题中讨论的其他器件:IWR6843、 TIDA-010022、 CC3235S
1、已经3天了、我无法在 TI 网站上下载 cc32xx SDK、请提供另一个链接。
我的目的是通过 wifi 将跟踪数据从 IWR6843传输到 PC。 我可以通过 SPI 将 IWR6843直接连接到 CC3235、而 CC3235通过 UART (USB)连接到 PC、对吧?
3.我是否必须通过 TCP/IP 在2个 CC3235模块之间进行通信? 还有其他方法吗? 请为我提供源代码的路径、并举例说明这2个模块之间的通信。
4.如果我使用 mmWave SDK 03_03_00_03、它是否与 用于 IWR6843和 CC3235之间通信的 SimpleLink CC32XX SDK 4.10.00.07匹配?