This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:在引导加载程序中更改 SPI 时钟速率

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/909558/cc3220sf-changing-spi-clock-rate-in-bootloader

器件型号:CC3220SF

大家好、

我们正在推出一款全新的电路板设计、该设计将 CC3220SF 与外部 SPI 闪存结合使用。  我们对 SPI 时钟速率存在问题、希望了解如何在库存中更改该时钟速率?  这是否可行?  据我了解、3220使用标准 TI 引导加载程序进行引导、然后该引导加载程序从 SPI 闪存加载定制应用。 对于我们的硬件而言、SPI 时钟速率太快(当我们连接了调试开发板…向线路添加电容并导致 SPI 时序问题时)。  我认为、如果无法减小电容、降低时钟速率可能有助于缓解该问题?

谢谢!

此致、

车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    您遇到这种情况是很奇怪的-我们以前从未有过客户询问过这种情况。 我猜是因为存在硬件问题。 您是否正在使用定制硬件? 让我将其重新引导至硬件团队、看看他们是否有任何建议。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jesu、该器件位于 Murata 模块(LBAW1ZZ1KS)上。  

    此致、


    车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    是否有此更新?


    此致、

    车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garret、由于支持已转移到电子邮件、我将关闭此主题。

    抱歉、线程错误。 忽略此项。  

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    关闭此主题、因为它已脱机讨论。  

    未来、由于这是 Murata 模块、您应该联系 Murata 以获得支持。  

    谢谢、

    Alexis