This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:通过 SLImageCreator.exe 进行 devMAC 编程

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/908434/cc3220s-devmac-progrmming-through-slimagecreator-exe

器件型号:CC3220S
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、

我尝试通过 CLI SLImageCreator.exe 对自定义 MAC 地址进行编程

我发现它始终显示无法找到 cfg.json 文件。

这是我的 cfg.json 文件内容。

{
"SimpleLink":
{
"devMac":"CC:BB:00:00:00:AA"
}
} 

和命令行

C:\ti\uniflash_6.0.0\simplelink\imagecreator\bin>SLImageCreator.exe image program --file .\examples\cc3220s_out_of_box_tirtos_Programming.sli --port COM95 --cfg_json .\examples\ccfg.json

我还尝试了绝对路径、但仍然显示 cfg.json 不存在、请提供帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jo、

    感谢您向我们指出这一点、我们目前正在关注它。

    我们将在下周更新您的新信息。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jo、

    错误消息似乎总是出现。 这是当前正在跟踪的错误。 但是、如果您提供了格式正确的.json 文件、尽管出现错误消息、它仍应正常工作。

    在这种情况下、它无法正确编辑 MAC 地址的原因是您无法在对映像进行编程时编辑 MAC。 您需要重新配置.json 文件并创建新映像以更改 MAC。 您可以使用 reconfig 命令然后运行 create_image 来执行此操作。 或者、您可以使用--cfg_json 标志简单地使用.json 文件运行 create_image。

    此致、

    Paul