This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHCC3220MODASF:LPDs 唤醒时间

Guru**** 2786555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/909430/ccs-launchcc3220modasf-lpds-wakeup-time

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

工具/软件:Code Composer Studio

SWRS206C 数据表的表6.2指出、从 LPDS 唤醒的时间小于3ms。

/simplelink_cc32xx_sdk_3_30_01_02/source/ti/drivers/power/PowerCC32XX.h 将 PowerCC32XX_TOTALTIMELPDS 定义为20000us、这在默认的 PowerCC32XX_sleepPolicy ()例程中用于提前唤醒。 我每隔100ms 唤醒一次、因此这是平均功耗与我预期的值的一个重大飞跃。 为什么 PowerCC32XX_TOTALTIMELPDS 需要比数据表值大得多?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我们最初使用3ms、但随着时间的推移、添加了更多器件、我们得出结论:20ms 是所有器件变体的常见安全值。 但是、您可以根据器件需要对该值进行实验和调整、这是安全的。

    最棒的

    Megan