This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3235SF:生成"HttpGet_CC3235SF_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS&quot 时出错;CCS 9.3中的示例

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/909501/ccs-cc3235sf-errors-in-building-httpget_cc3235sf_launchxl_freertos_ccs-example-in-ccs-9-3

器件型号:CC3235SF

工具/软件:Code Composer Studio

 在编译 示例 HttpGet_CC3235SF_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS 工程时出现错误"Exception occurred calling addInstancy()"、编译失败。

请给我一个解决方案。  

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪个版本的 cc32xx SDK?

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我使用的是 CC32xx SDK 版本4.10.00.07。

    此致。  

    Arup

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arup、

    CC32xx SDK 的4.10.00.07版本需要 CCS v10.0.0或更高版本。 我可以确认、使用 CCS v9.3、我得到的错误与您相同。 如果使用 CCS v10.0、则可以正常工作。

    此致、

    Paul