This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:与传感器的 UART 通信

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, TIDA-010022, CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/908956/launchxl-cc3235s-uart-communication-to-sensor

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
主题中讨论的其他器件:IWR6843TIDA-010022CC3235S

我想将经过后处理的数据从毫米波雷达 IWR6843发送到 CC3235、然后将数据发送到另一个 CC3235模块。 在此阶段、我想重点介绍 CC3235如何通过 UART 从 IWR6843获取正确的数据。 由于跟踪来自雷达的数据不仅是短信、因此更复杂。 请告诉我通过 UART 接收数据的方式。

我在 UARTCC32xx.c 代码中看到一些函数:

UARTCC32XX_CONTROL 和 UARTCC32XX_hwiIntFxn 的用途是什么?

UARTCC32XX_init :我在该函数中看不到任何代码

UARTCC32XX_OPEN

UARTCC32XX_readCancel:我们真的需要这个吗?

对于我的应用、我应该使用 UARTCC32XX_READ 还是 UARTCC32XX_readPolling?

 UARTCC32XX_Object 的定义是什么?

此外、在 TIDA-010022文档中、我看到它提到 WiFi 模块通过 CLI UART 端口将 Cfg 发送到 IWR6843、而 IWR6843通过单独的 UART 端口将数据发送回 WIFI 模块? 我知道、只有1个 UART 端口。  CLI UART 端口和 UART 端口之间有何区别? 我们无法使用1个 UART 端口在 WiFi 模块和另一个模块之间进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 CC32xx SDK 中的 UART 示例(非 RTOS:\examples\nortos\CC3235S_LAUNCHXL\drivers\uartecho\或 RTOS 版本:\examples\rtos\CC3235S_LAUNCHXL_drivers\uartecho\)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    示例 UART 仅传输字符类型。 我们能否通过该示例代码读取/写入数据结构? 无论如何、上面还有许多其他东西、例如 UARTCC32XX_READ 和 UARTCC32XX_readPolling 之间的差异。 请解释更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该使用来自 TI 驱动程序(UART.h)的高级 API。 您提到的文件是 CC32xx 器件的内部实现。 通常、您不需要关心此内部实现。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    IWR6843和 CC3235之间的布线如何? 请告诉我需要连接相应的几个引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我没有 IWR6843雷达相关经验。 请等待其他用户的评论。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    无论哪种器件、在 CC3235上、您使用哪些引脚进行 UART 通信? 我们是否只使用 RX、TX 或者也需要连接 GND、3V3引脚?

    顺便说一下、我在 数据表中看到 SOP[2:0]提到了5种模式:(1)之间有何差异。  闪存编程。 (2)。  功能模式和闪存编程。 我可以将 SOP[2:0]= 010设置为闪烁和运行吗? 它们为什么要分离2开关设置010和100?

    UART 信号、如何设置开关? 我看到有2种设置 UART 开关的方法:

    1)。 路由到 USB COM 端口的 UART。

    2)。  路由到20引脚接头连接器的 UART

    我需要将哪一个用于我的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、请其他用户回答。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hector:

    我正在关闭此主题、并将帮助您解决此主题中的问题:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/908956

    此致、

    Connor Desmond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    您发布的链接是此主题。 那么、为什么要关闭它呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、

    我无意中给出了错误的链接、我想链接到:

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/909334

    此致、

    Connor Desmond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    我在该主题上的新问题如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hector:

    我将关闭该线程、因为现在有两个与通过 UART 将 IWR6843连接到外部器件(CC3235)相关的线程。 如果您有一个特定于 CC3235的定向问题、我建议您在该论坛中再发帖。

    此致、

    Connor Desmond