This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:在2.4GHz 和5GHz 频段之间进行选择

Guru**** 2586025 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/902500/launchxl-cc3235sf-choose-between-2-4ghz-and-5ghz-band

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3235SF

你好

如何选择 CC3235SF 连接到哪个频带(2.4GHz 或5GHz)? 我有一个 SSID、两个频带都处于活动状态。 当芯片连接到 WiFi 网络时、会不断选择2.4GHz。 我如何强制它、以便它使用5GHz 频段?

提前感谢

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    最简单的解决方法是更改其中一个 SSID 的名称。 通常、双频带路由器会将"5G"附加到5GHz PAN 的 SSID。 如果这不是一个选项、您可以使用 BSSID 进行连接、因为每个具有相同 SSID 的网络都应该具有唯一性。  

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jesu

    感谢您的快速响应!

    对我们来说、对两个频段使用单独的 SSID 不是一种选择、因为我们必须遵守公司的规则和决策。

    正确的做法是、BSSID 对于具有相同 SSID 的每个频段(网络)都是唯一的、但每个接入点也是唯一的。 我们拥有一个企业网络、其中包含多个 AP、它们将两个频段发送到同一 SSID 上。 使用此解决方案、我们无法在多个 AP 之间漫游。

    还有其他方法可以实现这一点吗? 我已经联系过我们的网络团队、他们说这通常是 NIC 上的设置。

    谢谢

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    我不确定 NIC 是什么意思。 网络接口卡? 如果是、我不确定这在这里是如何适用的。  

    关于软漫游、我了解您的问题、但如果不同频段的 SSID 不相同、则您的漫游是否正确? 此外、我知道您表示 SSID 无法更改、但 BSSID 又如何?

    您是否希望互换连接到2.4GHz、有时甚至5GHz 网络? 如果您能帮助我理解此处的用例、我可能会提出更好的建议。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    目前、我们正在为分销中心开发物联网解决方案。 在分布中心内、我们有多个 AP 在同一 SSID 下广播两个频段(2.4GHz 和5GHz)。 目前、我们有一项网络策略、即所有物联网设备都需要连接到2.4GHz 频带、但未来可能会更改为5GHz。

    在开始使用此解决方案之前、我们希望确保2.4GHz 和5GHz 频段具有所需的范围/稳定性。

    首先、我们要测试2、4Ghz 频段上的稳定性、范围和漫游。 然后强制微控制器连接到5GHz 频段、并重新执行测试。

    我们不希望从2、4Ghz 和5GHz 来回移动、但更重要的是我们的解决方案面向未来。

    老实说 、我认为 SDK 中有一个选项可以选择微控制器连接到哪个频段、但在阅读您之前的文章时、我认为不存在此选项。

    希望这能让您更好地了解我们要实现的目标。

    大家好

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我一段时间没有听到你的声音。 有关或用例的信息是否足以提供有关在企业网络中共享频带 SSID 上连接5GHz 频带的建议?

    期待收到您的回复!

    大家好

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    您可以尝试设置参数 SL_WLAN_General_Param_opt_scan_Params 并在某些特定通道禁用 WLAN 扫描。 我认为这应该避免连接到该通道。 但您需要检查这个...

    1月