This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/WL1837MOD:对于制造中的 WiFi 射频测试,首选模式为1.连续 TX 测试或2.单音测试

Guru**** 2768375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/908491/webench-tools-wl1837mod-for-wifi-rf-testing-in-manufacturing-which-mode-is-preferred-1-continuous-tx-test-or-2-single-tone-test

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

对于制造中的 WiFi 射频测试、首选模式

持续 TX 测试  

2.单音测试

要求:需要在频谱分析仪中捕获频率和功率级别

查询1:

我们了解到 WL1837 WiLink 模块无法生成未调制信号。 请确认

查询2:

在连续 TX 测试中,我们可以从 WiLink 设备传输数据包,设置通道(手动), 捕获频谱分析仪中的功率级别,但我们无法从频谱分析仪自动捕获频率。 我们是否有任何方法能够从频谱分析仪自动捕获频率

查询3:

在单音模式下,不能更改功率,我们如何在单音模式测试中更改功率级别。  

请尽快澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    请参阅以下我的回答:

    对于制造中的 WiFi 射频测试、首选模式

    持续 TX 测试  

    2.单音测试

    [rm]您需要在此处执行调制测试、而不是音调测试。 在制造过程中、您试图看到您已正确构建了电路板。 您可以执行连续的数据包 TX 测试、例如1DSS、以及54 OFDM 速率。

    要求:需要在频谱分析仪中捕获频率和功率级别

    查询1:

    我们了解到 WL1837 WiLink 模块无法生成未调制信号。 请确认

    [RM]正确答案您应该使用如上所示的调制信号1DSS 和54 OFDM。

    查询2:

    在连续 TX 测试中,我们可以从 WiLink 设备传输数据包,设置通道(手动), 捕获频谱分析仪中的功率级别,但我们无法从频谱分析仪自动捕获频率。 我们是否有任何方法能够从频谱分析仪自动捕获频率。

    [rm]我认为您无法从频谱分析仪捕获频率、因为这是调制信号。 您可以做的是设置信号的中心频率和50MHz 带宽、然后您可以使用频谱分析仪进行最大保持、然后进行峰值保持。 这应该非常接近您设置的频率通道。

    查询3:

    在单音模式下,不能更改功率,我们如何在单音模式测试中更改功率级别。  

    [rm]使用调制信号。 请勿使用 CW。

    谢谢、

    Riz