This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:MSP430+CC3100远程访问

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, MSP-FET, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/908707/cc3100boost-msp430-cc3100-remote-access

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100MSP-FETCC3120

是否有任何方法对通过互联网连接到 CC3100 BoosterPack 的 MSP430 Launchpad 进行编程? 我的动机是创建一个远程实验、学员可以使用互联网连接访问该实验。 如果有任何实施这一建议的想法,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    您可以下载 CC3100的 SDK、其中包含 MSP430两个变体的示例。  http://www.ti.com/tool/CC3100SDK

    如果您刚刚开始、我建议您获取 C3120或 CC3220并使用我们提供的最新 SDK。 我们为第2代器件提供了更多资源和软件支持- http://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC32XX-SDK

    请看此处的一些实验、这些实验为您介绍 Wi-Fi 和我们的器件- http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJcIeo7l4FzclOiRi.uccg__fc2e6sr__LATEST

    BR、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需对这种远程调试的可能性进行一些评论:

    • MSP430 + CC3100并通过 MSP-FET 调试器进行调试(MSP-FET 将连接到终端计算机或 USB 服务器以进行远程连接)
    • 通过以太网连接 MSP432 + CC3120和 XDS560v2调试器
    • CC3220和 XDS560v2调试器通过以太网连接
    • 向 CCS Cloud 开发人员提出的问题... CCS 云是否可与远程 TI Cloud Agent 应用程序配合使用(安装在与具有 CCS Cloud Web 的 PC 不同的 PC 上)?
    • 或 MSP432和 XDS110、其中包含一些未发布的功能
    • 上述方法的一些其他组合...

    我已经测试了 XDS-110、并使用了 USB 服务器 Silex DS-510。 但由于使用的 USB 传输类型、该组合无法用于调试。 仅适用于功能应用 UART。

    1月