This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:在何处查找错误代码文档

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/908903/cc3220mod-where-to-find-error-codes-documentation

器件型号:CC3220MOD

您好!

在哪里可以找到从具有 AtCmd 固件的 CC3220接收到的错误代码定义。

类似:"error:parse parameters、-4"


文档"SWRU534C"只描述了命令和参数。 (https://www.ti.com/lit/ug/swru534c/swru534c.pdf?ts=1590393517810)

您好!

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    SDK 中的 source/ti/net/atcmd_defs.c

       char ATCmd_errorParseStr[]                 ="error:parse parameters、xxxxxx";

    该数组在许多位置传递给位于 source/ti/net/atcmd/atcmd_gen.c 中的 ATCmd_errorResult()

    source/ti/net/utils/str_mpl.h 具有

       #define STRMPL_ERROR_WRONG_PARAM           (-4)

    该宏是在某些对 ATCmd_errorResult()的调用中传递的值之一,因此可能是-4的原因。

    谢谢、Ralph。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    感谢您的回复。

    某些参数错误、是否可以轻松检测出哪个参数错误?

    大家好、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Peter、不、我不这么认为。

    我没有使用过这些函数、但在 source/ti/net/atcmd_http.c、source/ti/net/atcmd_mqt.c 和 source/ti/net/utils/str_mpl.c 中使用了 STRMPL_ERROR_PARAM、因此如果您有上下文、例如正在执行 MQTT、则可能会有所帮助。

    它可能与 StrMpl_setListStr()一样通用,无法在 haystack 中找到指针。

    如果您有调试方法,则可以从 ATCmd_errorResult()反向跟踪以获取上下文。

    否则、请参阅您的代码使用的内容以及它与上述三个源文件的重叠方式。

    谢谢、Ralph。