This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:生产中的国家/地区代码与运行时代码

Guru**** 1769905 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3235SF, CC3235S, CC3135, CC3200STK-WIFIMK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/904504/cc3220sf-country-code-in-production-vs-runtime

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3235SFCC3235SCC3135CC3200STK-WIFIMK

我们计划在将在全球使用的器件中使用 CC3220MODSF。  

我在文档中看到、可以在运行时和 Uniflash 创建的映像中设置国家/地区代码(EU、US、JP)。

  1. 我假设、如果我们设置它运行时、我们只需要为所有支持的区域提供一个映像。 如果我们在生产过程中仅使用 Uniflash 进行设置、是否需要为每个区域创建单独的映像?
  2. 是否可以自动设置国家/地区代码? 例如、基于接入点还是类似设备?
  3. 是否需要在启动软 AP 之前设置正确的国家/地区代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.如果您有一种动态识别和更新国家/地区代码的方法(使用运行时 API),则可以使用一个映像。 在这种情况下、Uniflash 将设置您稍后需要更新的默认国家/地区代码。 否则、每个区域需要使用一个映像。

    2。CC3220 NWP 不支持此操作、但您可以在应用程序中实现此操作(可以使用 sl_WlanGetExtNetworkList 读取附近 AP 的国家/地区代码)。

    3.是的

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.您确定我们可以使用 sl_WlanGetExtNetworkList 在 CC3220应用程序上实现此功能吗? 根据 swru455j [1]、 表 A-1。 主机 API、其内容为 sl_WlanGetExtNetworkList (仅限 CC313x 和 CC323x)

    [1] http://www.ti.com/lit/ug/swru455j/swru455j.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、您是对的。 CC3220不支持该 API。

    您可以启用收发器模式以获取本地路由器的信标。 您需要解析信标以获取国家/地区代码 IE。   

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在《编程人员指南》(swru455j)的附录 C 中注意 到、有一个全球国家/地区代码"00"。 它只能用于 CC3135、CC3235S 和 CC3235SF 是否正确? 还是也可以用于 CC3220?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "00"是最不常见的分母–它包含根据器件在国家/地区代码未知时对该通道所能执行的操作(动态扫描的最大 Tx 功率和所有其他通道的无源扫描)分类的所有通道。

    我们的想法是、使用此国家/地区代码、您可以开发一个扫描、为您提供您所在的实际国家/地区(只有使用 CC3235才能实现此操作)。 目的是系统不会保持此模式、而是切换到实际的国家/地区代码。 CC3x35可以在所有通道上使用此国家/地区代码运行扫描、通过获取结果、主机可以检查每个 AP 的已发布国家/地区代码是什么、然后根据该结果选择其国家/地区代码。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉在 的螺纹上对接、但我在同一条船上:CC3220MODASF 用于至少在北美、欧洲、非洲和澳大利亚发货的产品。 在大多数情况下、产品将是 WLAN 站、但有时它会是 AP、因此应用程序可以通过 WLAN 提供配置数据。

    在 SWRU455J 202020-02中...

    • 4.3.2表示在站点模式下默认为 EU。
    • 4.4.2表示在 AP 模式下、通道6 EU 是默认值。
    • 第49页可以读为 CC3220在站点上只能将欧盟、日本或美国设置为 CC。
    • 更清楚的是、CC3220仅支持这三个代码作为 AP。

    凭经验、我发现只有 EU、US 和 JP 可以设置为国家/地区代码。 附录 C 中的所有其他内容、包括全球范围内的00、均不被接受。

    在这三个代码中、EU 和 JP 允许站点和 AP 使用通道1-13、但美国将站点和 AP 的通道限制为1-11。

    我的理解是否正确...

    LaunchPad 随附欧盟设置、因为作为一个站、如果没有被动检测到它有流量(例如来自本地 AP 的信标)、它将不会在通道上传输? 无论是要求 CC3220连接到特定的 SSID、还是要求它扫描 SSID、都是被动完成的、也就是说、在通道上没有 TXing、而没有先进行 RXing、 因此、对于一个站来说、欧盟的1-13范围不会违反美国的1-11子集、直到数据包在12-13上被另一个接收到?

    作为 AP、使用 EU 是可以的、因为通道默认为6、这意味着通道12-13上不会发生 TX。 只要不允许用户将 AP 信道更改为12或13、美国产品的国家/地区代码是 EU、将 AP 范围定义为1-13并不重要、因为不会使用12-13。

    因此、发货产品可以采用相同的逻辑、只需坚持 CC=EU、AP_CHANNEL <=11?

    是否还有其他2.4GHz 标准必须因通道编号以外的国家/地区而异? Linux 拥有其针对每个国家/地区限制的 CRDA 数据库、其中包括最大 EIRP、等效同位辐射功率和最大天线增益。 https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/sforshee/wireless-regdb.git/tree/db.txt?id=HEAD

    CC3220是否提供必须考虑到每个国家/地区监管限制的额外参数调整?

    谢谢、Ralph。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    国家/地区代码定义了可用通道和 TX 功率限制。

    对于 CC3220、CRDA 等效项是硬编码的、您只能设置主功率(与最大功率的偏移)。

    借助 CC3235、您可以在设置每通道功率限制方面有更多的竞争(通过 Uniflash、即生产阶段)。

    对于站来说、基本上你是对的-站不应该有问题。

    对于 AP、如果使用通道1-11、只要满足功率限制、就可以在每个区域工作。  

    FCC 为进行注册域决策设定了一些规则(例如、您应该至少听到3个 AP 等)。  

    BR、

    Kobi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着可以通过以下方式实现"多区域"WiFi:

    1. 设置国家/地区代码=欧盟(或美国)
    2. 将主电源降低到 X 个国家/地区允许的最低水平
    3. 仅在 X 个国家/地区启用允许的信道

    STA 和 AP 都允许这样做?

    它可能会在某些国家/地区造成性能下降?

    我不熟悉 CRDA。

    我们使用的是 CC3220。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    有一些研究表明、EU 和 JP 将 CC3220 2.4GHz 的最大 TX 功率限制为100mW = 20dBm、而美国为1W = 30dBm。 这是否意味着只有在国家/地区代码为 US 时才能实现30dBm 的最大 TX 功率? 或者802.11是否应用低于美国最大值并将首先生效的限制、例如 b = 18dBm、g/n = 20dBm?

    SWRU455J 2020-02第49页包含 Tx 输出功率与 Tx 功率设置图。 1DSSS 应为802.11b? 54OFDM 是802.11g? 什么是60FDM? 1DSSS 从18开始、我认为802.11b 的限制是18 dBm 吗?

    最大功率 SL_WLAN_General_Param_OPT_STA_TX_POWER = 0是否因 EU/JP/US 而异、因此我应该尝试正确设置它、以便在非 EU 代码中受益?

    您提到的 FCC 规则听起来很有趣。 您能再搜索一下吗?

    第80页显示连接扫描处于活动状态、而不是被动状态。 下一页的默认通道掩码为0x1fff (1-13)。 当国家/地区代码为 US 时、该默认信道掩码是否削波为1-11? 否则、探头将在12和13上发送。 我不知道具有 CC EU 的 CC3220站如何连接到给定的 SSID:如果掩码未命中12-13、则找不到12上的 EU AP、如果掩码扫描1-13、则12-13将在美国探测到?

    谢谢、Ralph。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、jonarnp、

    否 假设使用 STA 模式:

    • ETSI (EU)国家/地区的器件、具有设置的国家/地区代码 US。 如果接入点/路由器将使用信道12或13、您的设备将无法连接到此接入点/路由器=>产品发生故障
    • 美国器件(FCC 法规)、具有设定的国家/地区代码 EU。 器件将在12、13的通道上执行活动扫描、这是不允许的。 如果客户的接入点/路由器具有错误的国家/地区代码(允许的通道12、13)、您的设备将能够连接到此接入点/路由器、这将违反法律。 未正确设置外部设备不会导致您的设备在特定监管领域违反法律。

    您可以通过扫描掩码将国家/地区代码设置为欧盟(EU)并限制信道(例如12、13)、但与设置正确的国家/地区代码相比、没有任何好处。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我对扫描掩膜的解读意味着我刚刚得出了关于一个药柜的结论。

    因此、当开箱即用且想要作为 AP 进行配置时、可以将通道从1-11设置为 CC=EU 或 CC=JP、因为这两个器件在频率上非常相似、并且根据 CRDA 具有相同的最大 TX 功率。 而且、由于未使用信道12-13、并且美国的最大 TX 功率更高、因此它在美国也是兼容的。

    作为 AP、WLAN 应用程序可以告知 CC3220有关环境的信息、包括要使用的 CC。 然后、它会在成为站点之前将 CC 设置为欧盟、日本或美国。

    这听起来是否符合避免目标 CC 出厂配置的计划?

    这仍然会使澳大利亚等地的最大 TX 功率为36dBm、但我想使用此器件是无法实现的。 它要么不能被告知这样做、要么硬件可能无法做到。 https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/sforshee/wireless-regdb.git/tree/db.txt#n126

    谢谢、Ralph。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    >因此、当开箱即用且想要作为 AP 进行配置时、可以将通道从1-11设置为 CC=EU 或 CC=JP、因为这两个器件在频率上非常相似、并且根据 CRDA 具有相同的最大 TX 功率。 而且、由于未使用信道12-13、并且美国的最大 TX 功率更高、因此它在美国也是兼容的。

    是的、但这不是100%正确。 因为您需要设置扫描信道的掩码或通过扫描策略禁用后台扫描。 因为您不应忘记在后台进行信道扫描。

    >作为 AP、WLAN 应用程序可以告知 CC3220有关环境的信息、包括要使用的 CC。 然后、它会在成为站点之前将 CC 设置为欧盟、日本或美国。

    我不确定您的问题。 但是、如果您希望在 CC3220以 AP 模式运行时从 GUI 中设置国家/地区代码、则不存在技术问题。 但我不知道法律方面。 我认为有些国家/地区禁止最终用户设置国家/地区代码。 此外、如果您的设备是电池电源、并且可以随时保持供电、则可能会出现问题。 因为您需要处理 SAR。 这可能非常棘手。 例如、我记得问题 CC3200STK-WIFIMK、在这个问题上、即使是 TI 设计人员也会遇到 SAR 和 FCC 认证方面的问题。

    如果您希望自动检测国家/地区代码、则需要使用瞬态模式并自行创建某种网络扫描算法。 但我不确定这会有多困难...

    >这听起来是否符合计划以避免目标 CC 的出厂配置?

    您应该与您的测试机构讨论这一点。 因为您需要为某些国家/地区单独进行认证、这可能非常昂贵。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    >是、但这不是100%正确。 因为您需要设置扫描信道的掩码或通过扫描策略禁用后台扫描。 因为您不应忘记在后台进行信道扫描

    嗯、开箱即用、器件将知道它没有配置用户 AP、因此不应尝试成为基站。 表 B-1显示 sl_WLAN_policy_scan 是系统持久的、sl_WlanPolicySet()可以传递它并且 sl_WLAN_disable_scan=0、因此我希望在1-11通道上启动 AP 之前不会发生 PHY TX。 大概可以通过将附近的 WLAN 接口置于监控模式并查找包含 CC3220 MAC 地址的数据包(例如 Wireshark)来检查这一点。

    >但是、如果您希望在 CC3220以 AP 模式运行时从 GUI 中设置国家/地区代码、则不存在技术问题。 但我不知道法律方面。 我认为有些国家/地区禁止最终用户设置国家/地区代码。

    是的、我明白您的观点。 我当时认为消费类设备上的自定义应用程序在切换到 CC3220的 AP 之前就与云服务器保持了联系、并且可以通过 GeoIP 等方式了解该国家/地区。 在云帐户中配置国家/地区的用户不会有所帮助、因为它仍然间接允许用户选择欧盟/日本/美国。

    >如果您的设备是电池电源并且可以随时保持、也可能会出现问题。 因为您需要处理 SAR。 这可能非常棘手

    谢谢、 https://en.wikipedia.org/wiki/Specific_absorption_rate 对我来说是一个新的 TLA。 :-)这是一种电池供电设备,但用户不打算携带或保持正常运行。 更像将其移至所需位置、然后离开、因为 CC3220正在监控环境。 当然、用户可以决定保持在附近。

    我知道 TI 的 PDF SWRU512、2017-08、‘CC3220MODASx SimpleLink Wi-Fi 和具有 MCU LaunchPad 硬件的物联网解决方案用户指南’,其中介绍了 TI 已通过本模块表格中的 CC3220获得的 FCC 认证,只要它是一个"移动"、而不是"便携式"器件即可。 我希望这对产品和 CC3220MODASF 的吸引力将是足够的。

    我真的不想切换到收发器模式并将数据包作为对国家/地区代码的投票。 :-) 这里的 SSID 扫描主要显示为英国,有一个 DE!

    再次感谢您、Ralph。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    通过禁用后台 WLAN 扫描、我认为这应该是可以的。

    我认为您从云读取国家/地区代码的方法听起来很合理。 我认为这应该是一个相对较具项目性的概念。

    BTW... 对具有集成天线的模块的注释。 最好使用具有集成天线的模块、但如果不使用集成天线、比较模块中的射频性能可能会更差、具体取决于器件的结构。 如果使用不带天线的模块(使用 SMD 或一些灵活的天线)、您可以根据您的器件设计(例如外壳)对射频电路进行适当调整。 但使用 Moda 是不可能的。 这是一段很好的视频 、其中介绍了在无线电设备上正确调节天线的方法。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、感谢您的考虑以及天线设计视频。 谢谢、Ralph。