This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:设计验证

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/907642/cc3220moda-design-validation

器件型号:CC3220MODA

您好!

我们开发了一些基于 CC3220MODASF 的产品。 它全年都在工作、但现在在夏天、温度上升得太高了。

我们已将其部署到客户的家中。 因此,这是我们目前最关心的问题。 我想对我们的原理图和布局提出一些建议。

但我不能公开分享。 如何共享? 谁将检查我们的设计?

此致

Pulkit Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pulkit、

    我们有一个页面可在 此处申请 CC3220MODA 设计审查。 请阅读"说明"、开始设计审查流程。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seong,

    Mandal 在 Arrow Electronics 的网站上,Pulkit 先生已填写并提交了表格。  

    请在此处提供帮助。 这是家庭自动化应用的一个很好的项目。  

    谢谢  

    曼达尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼达尔

    审核者将通过随请求提交的电子邮件联系 Pulkit 先生。  

    BR、