This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:WL1807MOD 针对 RF 引脚的绝对最大额定值

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD, CC3135MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/907262/wl1807mod-wl1807mod-absolute-maximum-ratings-for-rf-pin

器件型号:WL1807MOD
主题中讨论的其他器件: CC3135MOD

大家好、

 

我的客户正在考虑使用 WL1807MOD、他们必须知道

针对 RF 引脚的 WL1807MOD 绝对最大额定值。

由于 WL1807MOD 数据表未描述此项。

 

我确认了 CC3135MOD 数据表、其中描述了下面的 P17、

 

有人告诉我、RF 引脚的 WL1807MOD 绝对最大额定值与具有相同的值

CC3135MOD 是一个?

 

此致、

 

Y M

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    我确认了 CC3135MOD 数据表、其中描述了下面的 P17、

                 最小最大值   

    RF 引脚:-0.5V  2.1V

    谢谢、

    Y M

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yasumika、

    我将对此进行研究、并尽快回复您。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、

    感谢你的答复。

    我正在等待您的下一个回复。

    此致、

    Y M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yasumika、

    来自我们的研发团队:

    这是一个信号引脚。 在 Tx 模式下、器件驱动它、这里的电压电平将高于2.1V。 在 Rx 模式下、最大输入电平仅为0.3V (0dBm)、这是预期的最大接收器信号。 这并不是说我们会损坏器件、因为我们可以在任何损坏发生之前安全地达到至少1.2V。

    您能否分享一些您的客户到底在寻找什么的信息?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、

    感谢你的答复。

    我已将您的评论报告给理解该评论的客户。

    此要求的目的、他们希望了解其产品的质量。

    感谢您的建议。

    此致、

    Y M