This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:Uniflash 连接串行

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/907056/cc3220mod-uniflash-connection-serial

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

Uniflash 如何选择用于编程的串行(UART)接口?

连接时的错误清除、请参阅下面的屏幕截图。

我将 FTDI-3V3转换器连接到 UART1_TX P46和 UART1_RX (P47)  

这是我第一次尝试对 CC3220MOD 进行编程。

我使用1k 上拉电阻器连接到3V3、但没有下拉电阻器。 启动后 I/O 引脚上现在有0.6V 电压、这可以吗?
SOP0和 SOP2打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Uniflash GUI 无法检测 XDS110调试器中的其他串行端口。 您需要从命令行设置 COM 端口号或使用 Uniflash CLI。 可在 Uniflash CLI 的文档中找到其他信息

    dslite.bat -模式 cc3220 Gui_cfg -端口 COM8 

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    建议的命令是否已完成? 不接受。

    C:\TI\uniflash_5.1.0\uniflash\public\file_package_creator\templates \win>dslite.bat --h

    执行以下命令:
    >"C:\TI\uniflash_5.1.0\uniflash\public\file_package_creator\templates \win\ccs_base\DebugServer\bin\DSLite"%defaultMode1%-h %additionals%

    有关更多详细信息和示例、请访问 processors.wiki.ti.com/.../UniFlash_v4_Quick_Guide

    HET SYsteem kan het opgegeven pad niet vinden。  "系统找不到路径"

    可能是什么问题。

    帮助没有提供设置 COM 端口的任何其他示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请更改为 cc3220 cc32xx

    1月