This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:开箱即用示例

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/903197/cc3220sf-launchxl-out-of-the-box-example

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

我使用的是基于 RTOS 的网关参考设计、如下所示:

http://www.ti.com/tool/TIDC-01002

我在 IOT 上创建了这个东西、下载了证书和密钥。 但是、当我在 CCS 中对其进行调试时、它会出现与 MQTT 线程相关的这个问题:

我有2个问题。 首先,问题是什么? 其次、当我在 CCS 上构建项目时、我不记得放置了任何网络信息。 示例如何连接到云?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能通过另一个示例(如开箱即用示例)配置 CC3220。 配置后、CC3220将在外部串行闪存上保存 Wi-Fi AP SSID 和密钥、因此您无需将其提供给此演示。

    您可能遇到的问题是您的证书未正确复制到 certs.h。 对于根 CA,您提供了什么文件? 对于与新 ATS 端点的 AWS IoT 连接、您需要提供 Starfield 2类证书颁发机构证书。 请在此处查看我的 E2E 博文、了解可以复制到 certs.h 中的格式正确的阵列:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/p/789112/2937041#2937041

    请复制根 CA 证书,并检查您的设备证书和密钥,以确保它们的格式与每个具有\r\n 新行的根 CA 相同。

    如果您在检查您的证书后仍遇到问题、请告诉我。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改 SC2根后、错误从-23更改为-24。 我尝试了\r\n 和\。

    仅为了说明、根 CA 是 SC2密钥、cert.pem 是认证文件、privateKey.pem 是来自 AWS 的 private.pem.key、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AWS 不直接提供根 CA 证书。 您可以从各种来源找到所需的 Starfield Class 2证书颁发机构证书、但您只需从我的链接帖子中复制 C 格式的阵列即可。

    cert.pem 是 AWS 的证书文件、私钥也是 AWS >的正确私钥

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然遇到相同的问题、但我注意到、有时我的 AWS 控制台说已建立连接。