This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:偶尔出现致命错误:检测到驱动程序中止。

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/907289/ccs-cc3220sf-launchxl-occasionally-fatal-error-driver-abort-detected

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

我一直在使用示例和 AWS IoT 插件处理应用

simplelink_cc32xx_sdk_3_40_00_05
aws_cc32xx_3_30_00_03
CCS 9.3

应用程序偶尔会运行

[ERROR]-致命错误:检测到驱动程序中止。
[sock error]-关闭套接字(11)操作无法传输所有排队的数据包

我尝试运行 sl_Stop 和 sl_Start 来复位 NWP 内核、但是 sl_Stop 停留在此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的应用程序中是否存在持续发生这种情况的特定代码行或段?

    根据驱动程序中止后的情况,您将无法再使用 sl_Stop/Start()重新启动 NWP +驱动程序,因此程序中可能存在一些内存损坏问题。 请检查以确保您没有运行到堆栈溢出、错误引用指针或在运行时破坏 CC3220的存储器。

    此致、

    Michael