This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:一个适用于 FCC 和 CE 的.ini。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/907011/wl1837mod-one-ini-for-both-fcc-and-ce

器件型号:WL1837MOD

各位专家:

我相信 WL1837MOD 具有 FCC 和 CE (ETSI)认证以及.ini 文件,如下所示:
   WL1837MOD_INI_FCC_CE.ini
   WL1837MOD_INI_FCC_CE_JP.ini

现在我有一个问题。
FCC 和 CE 具有不同的射频功率限制。
产品如何在一个.ini 文件中为 FCC 或 CE 选择和设置适当的射频功率设置?

提前感谢您对如何设置射频输出功率的友好解释。
此致、
Hitoshi



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家:

    如果 WL1837MOD_INI_CE.ini 同时为 FCC 和 CE 配置一种射频功率设置模式、  客户担心它可能无法通过 CE 认证。

    我有道理吗?

    此致、
    Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitosi-San、

    我们没有针对 FCC/CE 的单独 INI 文件。  wl1837mod_ini_fcc_ce.ini 负责处理 FCC 和 CE 的射频功率限制。

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    感谢您的检查。

    此致、
    Hitoshi