This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CC2650MODA 模块的编程器可用性以及支持的编程语言类型

Guru**** 2553640 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, TMDSEMU200-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/907159/cc2650moda-availability-of-a-programmer-for-cc2650moda-module-and-type-of-the-supported-programming-language

器件型号:CC2650MODA
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU200-UTMDSEMU110-ETH

1-您是否有用于  CC2650MODA 模块的编程器? 或者、我可以使用什么在模块上上传固件?

2-您的模块 CC2650MODA  是否支持特定的编程语言?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 TMDSEMU110-ETH、TMDSEMU200-U 或与 XDS110兼容的 LaunchPad

    2. IAR EWARM 或 CCS-Studio IDE 中的 C 编程最为常见

    此致、

    Ryan