This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC31XXEMUBOOST:Uniflash 就在这里... "加载列表"

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC31XXEMUBOOST, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/906721/cc31xxemuboost-uniflash-just-sits-there-loading-list

器件型号:CC31XXEMUBOOST
主题中讨论的其他部件:UNIFLASHCC3120

您好!

这是我在几个月内第一次尝试启动 Uniflash。  几个月前我用它创建了一些固件文件、因此我可以集成该实用程序来上传固件。

它就在那里。  已经超过5分钟了。

单击任何菜单都不会解决任何问题...  "正在加载..." 不会离开。

因此、这会带来一些有趣的问题:

1. 它从何处"装载"?  在线?  因此、只有在它可以"回拨"时、它才能使用该工具??

2.假设该工具最终会启动、该工具能否在不与 CC31XXEMUBOOST 连接的情况下生成必要的工具?

3.在哪里可以获取其他固件文件?  如果我需要测试代码是否加载了固件、只需反复重新绘制同一文件、执行时不会提供其他版本来检查  

pConfigLen = sizeof (m_ver);
pConfigOpt = SL_DEVICE_General_version;
结果= sl_DeviceGet (sl_device_General、&pConfigOpt、&pConfigLen、(_u8 *)(&m_ver)); 

因此我可以验证它是否进行了事实上的上传。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Uniflash 应使用本地文件系统中的设备列表、因此从互联网断开连接不会导致您的问题。

    是否可以尝试直接运行 SLImageCreator? 您可以在 simplelink/imagecreator/bin 中找到二进制文件。 这将启动 Imagecreator 并在默认浏览器中显示其 UI。 从此处开始、您应该能够在 Uniflash 之外使用程序的常规功能。

    至于与 CC32XXEMUBOOST 不受连接、Imagecreator 可以创建可编程的器件映像、而无需使用特定的调试接口/UART 连接到 USB 器件。 在 Imagecreator 内、您可以生成二进制文件直接写入外部 SPI 闪存、您可以生成二进制文件以用于嵌入式编程、您只需创建映像、然后将其与 Imagecreator CLI 一起使用即可手动指定 COM 端口、 如果您使用的是独立的 USB 转 UART 器件。 您可以在 Imagecretor 的用户指南中找到有关 Imagecretor 功能的更多详细信息:

    http://www.ti.com/lit/swru469

    如果要测试并验证闪存是否正常工作、可以在主下载页面底部找到 CC32XX SDK 的早期版本:

    http://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-CC32XX-SDK

    CC3220与 CC3120共享相同的服务接收器、因此您可以使用旧 CC32xx SDK 中的服务接收器来测试刷写过程。 或者、您也可以刷写测试文件、然后检查该测试文件是否已正确刷写。

    如果您需要更多的澄清或对刷写 CC3120还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Michael