This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:FsOpen、不会占用 SL 的开销?

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/907083/cc3200mod-fsopen-without-the-overhead-of-sl

器件型号:CC3200MOD

大家好、

我在没有 RTOS (或 Simplelink 库)的 CC3200MOD 上运行。  (不使用 WiFi)、但我想将数据保存到非易失性 RAM 中。  是否存在 sl_FsOpen 以外的选项?   

(如果需要、我不需要任何花哨的东西、我可以一次读取/写入单个字节、如果不需要、只想承载 RTOS 的开销。)

谢谢、
Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    否 不支持直接访问 sFlash。 您需要使用 sl_文件系统 API。 另一种选择是使用附加存储(例如 SD 卡、小型 EEPROM 等)。

    我的陈述是正确的。 从技术上讲、可以直接从应用处理器写入 sFlash、但这种方法比使用 sl_ API 调用困难得多、并且有可能损坏 sFlash 的内容。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您提供的信息!

    Bob