This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:CC3220MODSM 的 Wi-Fi 论坛默认出厂功能

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/906690/cc3220mod-wi-fi-forum-default-factory-funcitons-of-cc3220modsm

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

有人能告诉我 CC3220MODSM2MOBR 芯片模块的默认出厂功能是什么吗?

例如,我是否可以使用中描述的 at-command 集: https://www.ti.com/lit/ug/swru534c/swru534c.pdf?&ts=1589894080609 by uart1,仅115200 BD

定制电路板的制造商将 uart1连接连接连接到连接器。
JTAG 连接仅连接到测试板。

大家好、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    默认情况下、模块为"空白"、如果您需要、您可以在应用程序中上传至模块。 选择由你决定。

    JTAG 用于从 IDE 进行开发。为了对内部串行闪存进行编程、您可以在 MOD 的引脚46 (GPIO_01)、47 (GPIO_02)处使用 UART (通过 Uniflash 软件)。 请勿忘记、还提供控制 SOP 线和重置的方法。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢