This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200-LAUNCHXL:NFC 读取器 html 页面中不提供 NFC 演示配置和 NFC 演示

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, TRF7970A, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/906653/ccs-cc3200-launchxl-nfc-demo-config-and-nfc-demo-is-not-available-in-nfc-reader-html-page

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3200TRF7970AUNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好 E2E!  

我将 TRF7970A 与 CC3200搭配使用。 并尝试使用 NFC 读取器(https://www.ti.com/tool/CC3200_NFC_CARD_READER)。通过运行此示例、我可以得到此结果

连接到 NFCReader 接入点时。 在浏览器中为192.168.1.1  

正如您在此图中看到的、NFC 演示配置和 NFC 演示不可用。 我已经使用 uniflash  版本:3.4.1.00012将所有 html 文件刻录到串行闪存中  

下面是串行闪存中可用文件的屏幕截图

那么、为什么 NFC 演示配置和 NFC 演示选项不可用?

以及它为什么不进入 STA 模式?

请尽快回复。

谢谢、此致

Sarju Bhatnagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarju、

    请确保通过 Uniflash 编程的 HTML 文件具有以下文件名:

    网址:www. main.html

    例如 main.html。

    在 Uniflash 屏幕截图中、您似乎没有将 HTML 文件放在 www./目录中。 请这样做、看看这是否有帮助。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael!

    非常感谢您的回复、它真的很有帮助。 我也这样做了、我能够成功读取我的标签。

    我还想知道的一点是、您能告诉我如何编写相同的标签。 如果是、请告诉我如何操作? 是否有任何与之相关的文档?

    请尽快帮助。

    再次感谢您的宝贵回复。

    正在等待您的进一步回复...

    Sarju Bhatnagar