This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:智能配置存储和删除问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/906501/launchxl-cc3235sf-smart-config-store-and-delete-problem

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3235SF

您好!

 我正在研究示例项目 subscribe_publish_sample (AWS)。
 我知道函数 sl_WlanProvisioning()可以在 network.c 中将 CC3235SF 更改为 AP+SmartConfig 模式,并且可以使用应用程序设置连接 wifi。
 我的问题是、我是否必须存储 SSID 和 pwd、以便让 cc3235sf 知道在电源复位后要连接哪个 WiFi。
 如果我必须自己存储、如何获取配置数据(SSID 和 pwd)?
 如果我不需要存储、是否有数据可供我删除、并强制它存储我通过其他方式获取的 SSID 和 pwd?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果使用 sl_WlanProvisioning(),则配置完成后 CC3235将自动将 Wi-Fi 配置文件数据存储在外部串行闪存上。

    您可以使用 sl_WlanProfileDel (sl_WLAN_DEL_All_profiles) API 删除配置文件。 删除配置文件后,您可以使用 sl_WlanProfileAdd() API 手动重新添加新的配置文件。

    请告诉我您是否需要进一步澄清或对该主题有进一步的问题。

    此致、
    Michael