请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF 主题中讨论的其他器件:CC3235SF
您好!
我正在研究示例项目 subscribe_publish_sample (AWS)。
我知道函数 sl_WlanProvisioning()可以在 network.c 中将 CC3235SF 更改为 AP+SmartConfig 模式,并且可以使用应用程序设置连接 wifi。
我的问题是、我是否必须存储 SSID 和 pwd、以便让 cc3235sf 知道在电源复位后要连接哪个 WiFi。
如果我必须自己存储、如何获取配置数据(SSID 和 pwd)?
如果我不需要存储、是否有数据可供我删除、并强制它存储我通过其他方式获取的 SSID 和 pwd?